DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Exemplo de uma automatização

Esta demonstração exemplifica como criar uma automatização que fecha o Estore quando a Porta está aberta durante a Noite.
  1. Aceda a Automatização > para criar uma automatização.
  2. Para adicionar uma condição, toque em Adicionar condição > Alteração do estado do dispositivo > Sensor da porta, toque em (A) para Abrir e depois toque em Definir.
  3. Leia as informações e toque em OK.
  4. Para definir a hora, toque em Quando > Adicionar tempo > Período de tempo > Noite > Definir.
  5. Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação > Controlar um dispositivo > Micromódulo de estore > Definir (B).
    SUGESTÃO: Pode definir a percentagem de abertura/fecho necessária ou o estado de totalmente aberto/fechado através da barra deslizante.
  6. Leia as informações e toque em OK.
  7. Introduza o nome da automatização.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização tocando em .
  8. Toque em Guardar.
    Depois de guardada, a automatização fica visível no separador Automatização.
    NOTA: Pode ativar ou desativar as automatizações no separador Automatização, tocando em (C).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?