DUG_Micro Module Shades Control_WH-07

Beispiel für eine Automatisierung

Diese Demo zeigt Ihnen, wie Sie eine Automatisierung erstellen, die die Jalousie schließt, wenn die Tür während der Nacht geöffnet ist.
  1. Gehe zu Automatisierung > um eine Automatisierung zu erstellen.
  2. Um eine Bedingung hinzuzufügen, tippen Sie auf Eine Bedingung hinzufügen > Änderung des Gerätestatus > Türsensor, tippen Sie auf (A) zum Öffnen und tippen Sie dann auf Einstellung.
  3. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf OK.
  4. Um die Uhrzeit einzustellen, tippen Sie auf Wann > Zeit hinzufügen > Zeitraum > Nachtzeit > Einstellung.
  5. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Hinzufügen einer Aktion > Ein Gerät steuern > Unterputz-Aktor > Einstellung (B).
    VORSCHLAG: Sie können den erforderlichen Öffnungs-/Schließprozentsatz oder den Status "vollständig geöffnet/geschlossen" über den Schieberegler einstellen.
  6. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf OK.
  7. Geben Sie den Namen der Automatisierung ein.
    VORSCHLAG: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf tippen.
  8. Tippen Sie auf Speichern.
    Nachdem die Automatisierung gespeichert wurde, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt.
    HINWEIS: Sie können Automatisierungen auf der Registerkarte Automatisierung mit (C) aktivieren oder deaktivieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?