DUG_Motion Sensor_WH-05

Fejlfinding

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Sensoren udløser automatiseringen/tidsplanen, men viser ikke status på app'en.

Sensoren er muligvis i gang med en OTA-firmwareopdatering (over-the-air).

Vent, indtil firmwareopdateringen er afsluttet, og kontrollér derefter, at sensoren rapporterer status.

BEMÆRK: Firmwareopdateringen kører i baggrunden.

Lysdioden blinker gult.

Følerbatteriet er lavt eller afladet.

Udskiftning af batteriet i enheden
BEMÆRK: Der vises en pop op-meddelelse på appen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?