DUG_Motion Sensor_WH-06

Fehlerbehebung

Symptom

Mögliche Ursache

Lösung

Der Sensor löst die Automatisierung/den Zeitplan aus, zeigt jedoch den Status in der App nicht an.

Der Sensor führt möglicherweise ein Over-the-Air-Update (OTA) der Firmware durch.

Warten Sie, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, und prüfen Sie dann, ob der Sensor den Status meldet.

HINWEIS: Die Firmware-Aktualisierung wird im Hintergrund ausgeführt.

Die LED blinkt orange.

Die Sensorbatterie ist schwach oder leer.

Batterie im Gerät austauschen
HINWEIS: In der App wird ein Benachrichtigungs-Popup angezeigt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?