DUG_Motion Sensor_WH-05

Definition af lux-indstilling

Med Wiser-appen kan du definere tærskelværdien for lux-områder (f.eks. meget mørkt, mørkt, lyst og meget lyst) for miljøet. Dette forhindrer, at der opstår en falsk alarm på grund af ændringer i lysstyrken.
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Bevægelsessensor > Lux-niveauer (A) for at vælge og definere tærskelværdi for en af følgende indstillinger (B):
    • Meget mørkt

    • Mørkt

    • Lyst

    • Meget lyst

    TIP: Derudover kan du indstille sensorens lux-værdi ved at trykke på fanen Styirng Bevægelsessensor > Enhedsindstillinger > Lux-niveauer (A).
    BEMÆRK: En lux-værdi repræsenterer det aktuelle lysniveau i omgivelserne, som sensoren måler.

BEMÆRK: I sensoren er lux-værdien foruddefineret som standard. Du kan dog ændre lux-værdien med skydereguleringen. Se f.eks. Meget mørkt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?