DUG_Sensor teto_WH-06

Resolução de problemas

Problema

Causa possível

Solução

O sensor aciona a automatização/programação, mas não mostra o estado na aplicação.

O sensor pode estar sendo submetido a uma atualização de firmware sobre o ar (OTA).

Aguarde a conclusão da atualização do firmware e verifique se o sensor está a comunicar o estado.

NOTA: A atualização do firmware é executada em segundo plano.

O LED pisca em âmbar.

A bateria do sensor está baixa ou drenada.

Substitua a bateria no dispositivo
NOTA: Aparecerá um pop-up de notificação na aplicação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?