DUG_Motion Sensor_WH-05

Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der skal udføres sammen og aktiveres automatisk eller på skemalagte tidspunkter. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.
  1. Tryk på på Hjem skærmen.
  2. Gå til Automatisering > for at oprette en automatisering.
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.
  3. Tryk på Hvis (A), og vælg en af følgende betingelser (B):
    • Alle forhold: Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt.
    • Enhver tilstand: Dette udløser en handling, når mindst én betingelse er opfyldt.
  4. Tryk på Tilføj betingelser, og vælg en af følgende (C):
    • Ændring af enhedens status: Vælg en enhed for at aktivere automatisering.
    • Væk-tilstand: Aktivér/deaktivér væk-tilstand for at udløse en handling.
      TIP: Væk-tilstand kan også bruges som udløser til at slukke lyset, dæmpe eller initiere solafskærmningen osv. Se systembrugervejledningen for at få yderligere oplysninger om Væk- tilstand.
  5. Tryk på Ændring af enhedens status > Bevægelsessensor, og vælg en af følgende:
    • Registrering af bevægelse: Vælg bevægelsestilstand Registreret/Ikke detekteret.
    • Lux-niveau: Vælg rumlysstyrkeniveau Meget lyst/Lyst/Mørkt/Meget mørkt.
    BEMÆRK: .
    • Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.

    • For at fjerne betingelsen skal du stryge til venstre og derefter trykke på .

  6. For at indstille et bestemt tidspunkt for din automatisering, skal du trykke på Når > Tilføj tid og vælge en af følgende (D):
    • Specifikt tidspunkt på dagen: Automatiseringen udløses på et bestemt tidspunkt på dagen, f.eks. ved solopgang, solnedgang eller kl. 8:00.
    • Tidsrum: Automatiseringen udløses i tidsperioder som fra solopgang til solnedgang, fra solnedgang til solopgang eller fra 8:00 til 17:00.
    BEMÆRK:
    • Der kan tilføjes maksimalt 10 poster.

    • For at fjerne et bestemt tidspunkt skal du stryge til venstre og trykke på .

  7. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på Derefter > Tilføj en handling og vælge en af følgende (E):
    • Styr en enhed: Vælg enheden, og indstil enhedens ønskede tilstand.
    • Send besked: Du får besked, hvis betingelsen er opfyldt.
    • Aktivér et scenarie: Vælg et scenarie.
    • Vent: Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig til at forsinke handlinger inden for en automatisering.
  8. Tryk på Styr en enhed > Puck relæ, og tryk derefter på (F) for at tænde/slukke, og tryk derefter på Indstil.
    BEMÆRK:
    • Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.

    • Hvis du vil fjerne en handling, skal du stryge til venstre på handlingen og trykke på .

  9. Indtast navnet på automatiseringen (G).

    Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

  10. Tryk på Gem.
    Når automatiseringen er gemt, er den synlig på fanen Automatisering.
    Med (H) du kan aktivere eller deaktivere automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?