DUG_Motion Sensor_WH-06

Fjernelse af enheden

Med Wiser Home-appen kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet.
  1. Tryk på på Hjem skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Bevægelsessensor > Slet (A).
    TIP: Derudover kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet ved at trykke på fanen Styring Bevægelsessensor > Enhedsindstillinger > Slet (A).
  3. Læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk på OK for at fjerne sensoren fra Wiser-systemet.
    BEMÆRK:
    • Fjernelse af sensoren vil nulstille sensoren. Efter nulstilling blinker lysdioden orange, hvilket angiver, at sensoren er klar til parring.

    • Se nulstillingen af enheden, Nulstilling af enheden, hvis der er et problem under parring eller nulstilling af sensoren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?