DUG_Motion Sensor_WH-05

Tekniske data

Batteri

3 VDC, LR03 AAA x2

Batteriets levetid

Op til 5 år (kan variere afhængigt af brug, frekvens af firmware-opdatering og miljø)

Nominel effekt

≤90 mW

Kapslingsklasse

IP20

Driftsfrekvens

2405 - 2480 MHz

Maks. transmitteret effekt

≤7 dBm

Driftstemperatur

-10 °C til 50 °C

Relativ fugtighed

10 % til 95 %

Lux-måleområde

0 lx til 2000 lx

Lux-opløsning

1 lx

Dimensioner

Ø 75,0 x 26,6 mm

Kommunikationsprotokol

ZigBee 3.0-certificeret

Loftmonteret ved 2,5 m

Registreringsvinkel

360°

Detekteringsområde

Ø 4 m

Vægmonteret ved 1,2 m

Registreringsvinkel

90° til 110° vandret og lodret

Detekteringsområde

5 m i radius
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?