DUG_Motion Sensor_WH-06

Creación de una automatización

Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o que se activan a horas programadas. Con la aplicación Wiser, puede crear automatizaciones según sus necesidades.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
  3. Pulse Si (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B):
    • Todas las condiciones: Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
    • Cualquier condición: Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.
  4. Pulse Añadir condiciones y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (C):
    • Cambio de estado de un dispositivo (seleccione el dispositivo): Se activará una automatización según el estado del dispositivo, como la apertura de una persiana o la detección de movimiento por un sensor de movimiento.
    • Modo Ausente (activar o desactivar): El modo ausente también puede activar una automatización para encender las luces, cerrar la persiana, etc. Consulte el tema Modo Ausente en la guía del usuario del sistema correspondiente.
  5. Pulse Cambio de estado de un dispositivo > Sensor de movimiento y seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
    • Detección de movimiento: Seleccionar el estado de movimiento Detectado/No detectado.
    • Nivel de lux: Seleccionar nivel de luminosidad de la habitación Muy brillante/Brillante/Oscuro/Muy oscuro.
    NOTA: .
    • Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.

    • Para eliminar la condición, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .

  6. Para ajustar una hora específica para su automatización, pulse Cuando > Añadir tiempo y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (D):
    • Hora específica del día: La automatización se activará a una hora específica del día, como por ejemplo al amanecer, al atardecer o a las 8:00 a.m.
    • Período de tiempo: La automatización se activará durante periodos como del amanecer al atardecer, del atardecer al amanecer o de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
    NOTA:
    • Se pueden añadir un máximo de 10 entradas.

    • Para eliminar una hora específica, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .

  7. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (E):
    • Controlar un dispositivo: Seleccionar el dispositivo y ajustar el estado deseado del dispositivo.
    • Enviar notificación: Recibirá una notificación cuando se cumpla la condición.
    • Activar un momento: Seleccionar un momento.
    • Retardo: Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retardar acciones en una automatización.
  8. Pulse Controlar un dispositivo > Micromódulo interruptor. A continuación, pulse (F) para encender/apagar y pulse Aceptar.
    NOTA:
    • Se pueden añadir 10 acciones como máximo.

    • Para eliminar una acción, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la acción y pulse .

  9. Introduzca el nombre de automatización (G).

    Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .

  10. Pulse Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña Automatización.
    Con el interruptor de alternancia (H) puede activar o desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?