DUG_Motion Sensor_WH-06

Création d’un automatisme

Un automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des heures planifiées. Grâce à l’application Wiser, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme.
  3. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes (B) :
    • Toutes les conditions : Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
    • Toute condition : Cela déclenche une action lorsqu’au moins une condition est remplie.
  4. Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l’une des options suivantes (C) :
    • Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil) : Un automatisme est déclenché en fonction de l’état d’un appareil, tel que l’ouverture d’un volet ou la détection d’un mouvement par un capteur de mouvement.
    • Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence peut également déclencher un automatisme pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Reportez-vous à la rubrique Mode Absence dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant.
  5. Appuyez sur Changement d'état d’un équipement > Capteur de mouvement et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Détection de mouvement : Sélectionnez l’état de mouvement Détecté / Non détecté.
    • Niveau de Lux : Sélectionnez le niveau de luminosité de la pièce Très lumineux / Lumineux / Sombre / Très sombre.
    NOTE: .
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions.

    • Pour supprimer une condition, balayez vers la gauche, puis appuyez sur .

  6. Pour définir une heure précise pour votre automatisme, appuyez sur Quand > Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes (D) :
    • Heure précise de la journée : L’automatisme se déclenchera à une heure précise de la journée, comme au lever, au coucher du soleil ou à 8h00.
    • Période de temps : L’automatisme sera déclenché pendant des périodes telles que du lever au coucher du soleil, du coucher au lever du soleil, ou de 8:00 à 17:00.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 entrées.

    • Pour supprimer une heure précise, balayez vers la gauche et appuyez sur .

  7. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes (E) :
    • Contrôler un appareil : Sélectionnez l’appareil et définissez l’état souhaité de l’appareil.
    • Envoyer une notification : Vous serez averti si la condition est remplie.
    • Activer un moment : Sélectionnez un moment.
    • Attendez : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d'un automatisme.
  8. Appuyez sur Contrôler un appareil > Micromodule Interrupteur. Appuyez ensuite sur (F) pour activer/désactiver, puis appuyez sur Enregistrer.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.

    • Pour supprimer une action, balayez vers la gauche l’action et appuyez sur .

  9. Entrez le nom de l’automatisme (G) .

    Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .

  10. Appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.
    L'interrupteur à bascule (H) permet d'activer ou de désactiver l'automatisme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?