DUG_Motion Sensor_WH-06

Gerät entfernen

Mit der Wiser Home App können Sie den Sensor aus dem Wiser-System entfernen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Bewegungsmelder > Löschen (A).
    VORSCHLAG: Darüber hinaus können Sie den Sensor aus dem Wiser-System entfernen, indem Sie auf der Registerkarte „Kontrolle“ auf Bewegungsmelder > Geräteeinstellungen > Löschen (A) tippen.
  3. Lesen Sie die Bestätigungsmeldung und tippen Sie auf Ok, um den Sensor aus dem Wiser-System zu entfernen.
    HINWEIS:
    • Durch Entfernen des Sensors wird der Sensor zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen blinkt die LED orange und zeigt an, dass der Sensor bereit für die Kopplung ist.

    • Wenn beim Koppeln oder Zurücksetzen des Sensors ein Problem auftritt, siehe „Gerät zurücksetzen“, Gerät zurücksetzen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?