DUG_Micromódulo_de_Potência_WH-06

Acerca do dispositivo

O Micromódulo de Potência Wiser, a seguir designado por módulo, destina-se à comutação de cargas (até 3000 W resistivas), tais como um depósito de água quente ou uma tomada. Em combinação com a aplicação Wiser, o consumo de energia pode ser medido e o módulo pode ser utilizado para corte de carga ou resposta à procura. O corte de carga é utilizado para equilibrar a procura e o fornecimento de eletricidade. A resposta à procura refere-se à capacidade de os dispositivos serem automaticamente controlados ou limitados por sinais enviados pelo seu fornecedor de energia para o seu contador inteligente.
Podem ser adicionados, no máximo, 20 módulos ao mesmo sistema.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?