DUG_Micromódulo_de_Potência_WH-06

Definir alarmes

Através da aplicação Wiser Home, pode definir alarmes para notificar o consumo excessivo ou a ausência de consumo de cargas.

NOTA: Cada dispositivo pode ter um alarme de consumo excessivo e um de ausência de consumo.
Para configurar alarmes:

  1. No ecrã Inicial, toque em .

  2. Toque em Conta > Notificações e alarmes > Criar um novo alarme.

  3. Selecione um tipo de alarme.

    • Consumo excessivo

    • Sem consumo

  4. Selecione um dispositivo da lista (A) e toque em Seguinte.

  5. Ative o seletor de ativação/desativação (B) para definir o alarme.

  6. Toque em (Watts) e introduza um valor para definir um limite de potência.

  7. Toque em (Durante), selecione um limite de tempo e toque em Definir (C).

  8. Toque em Guardar.

SUGESTÃO: Também pode ligar/desligar o dispositivo quando o adiciona aos seus Favoritos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?