DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Google Home™

Google Home™ est une marque de haut-parleurs intelligents qui fonctionnent comme Amazon Alexa. L’utilisateur peut s’adresser à de très nombreuses commandes pour demander des informations, ou demander à l’assistant Google d’exécuter des actions.

Commandes Wiser courantes pour Google Home™ :

  • Question : « OK Google, l’eau chaude est-elle activée ? »

  • Commande d’eau chaude : « OK Google, allume/éteins l’eau chaude »

  • Température ambiante : « OK Google, à quelle température est (nom de la pièce) ? »

  • Régler la température : « OK Google, règle (nom de la pièce) à XX degrés »

  • Augmenter la température : « OK Google, augmente le point de consigne de XX degrés »

  • Régler la température : « OK Google, règle (nom de la pièce) à XX degrés »

Modifications effectuées avec Google Home™

Toutes les modifications liées à une tête de vanne thermostatique effectuées par une commande vocale sont valides pendant une heure ou jusqu’à l’événement programmé suivant. L’utilisateur ne peut pas modifier cette action. Cela s’applique également aux boosts déclenchés par la tête de vanne thermostatique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?