DUG_Termostato de radiador_WH-07

Google Home™

Google Home™ es una marca de altavoces inteligentes que funcionan de manera similar a Amazon Alexa. El usuario puede decir una gran cantidad de comandos para solicitar información, o solicitar al asistente de Google que realice una acción.

Comandos comunes de Wiser para Google Home™:

  • Consulta: «OK, Google, ¿está el agua caliente conectada?»

  • Comando de agua caliente: «OK, Google, conecta/desconecta el agua caliente»

  • Temperatura de la habitación: «OK, Google, ¿cuál es la temperatura de (nombre de la habitación)?»

  • Ajustar la temperatura: «OK, Google, ajusta (nombre de la habitación) a XX grados»

  • Aumentar la temperatura: «OK, Google, aumenta el valor de consigna en XX grados»

  • Ajustar la temperatura: «OK, Google, ajusta (nombre de la habitación) a XX grados»

Cambios realizados con Google Home™

Todos los cambios realizados a través de un comando de voz relacionados con un termostato de radiador son válidos durante una hora o hasta el siguiente evento programado. El usuario no puede cambiar esta acción. Esto también se aplica a las potenciaciones iniciadas desde el termostato del radiador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?