DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Google Home™

Google Home™ ist eine Marke für intelligente Lautsprecher, die ähnlich wie Alexa von Amazon funktionieren. Der Nutzer kann eine Vielzahl von Befehlen sprechen, um Informationen anzufordern, oder den Google Assistant bitten, eine Aktion auszuführen.

Allgemeine Wise Befehle für Google Home™:

  • Anfrage: „OK Google, ist das Warmwasser an?“

  • Warmwasser-Befehl: „OK Google, schalte das Warmwasser ein/aus“

  • Raumtemperatur: „OK Google, wie warm ist (Zimmername)?“

  • Temperatur einstellen: „OK Google, setze (Raumname) auf XX Grad“

  • Temperatur erhöhen: „OK Google, erhöhe den Sollwert um XX Grad“

  • Temperatur einstellen: „OK Google, setze (Raumname) auf XX Grad“

Änderungen, die mit Google Home vorgenommen wurden™

Alle per Sprachbefehl vorgenommenen Änderungen an Heizkörperthermostaten sind eine Stunde lang oder bis zur nächsten geplanten Schaltzeit gültig. Der Benutzer kann diese Aktion nicht ändern. Dies gilt auch für Heizverstärkungen, die vom Heizkörperthermostat ausgelöst werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?