DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

LED-Anzeigen

Normale Verwendung

Zustand

Benutzerinteraktion

Linke LED

Mittlere LED

Rechte LED

Dauer

Timer auf

Kappe in +Richtung drehen

   

Durchgehend für 5 Sekunden

Timer ab

Kappe in -Richtung drehen

   

Durchgehend für 5 Sekunden

Kalibrierung des Kopfes

Zustand

Benutzerinteraktion

Linke LED

Mittlere LED

Rechte LED

Dauer

Start

Einsetzen der Batterien

Einmaliges kurzes Aufleuchten

Öffnen des Ventils

Automatisch beim Einsetzen der Batterien ODER Kappe in +Richtung drehen und für 8 Sekunden halten (zum Wechseln der Batterien).

   

Durchgehend, bis das Ventil geöffnet ist

Für die Installation bereit

Der Heizkörperthermostat kann installiert werden, wenn das Ventil vollständig geöffnet ist (siehe oben)

 

Rot und Blau: Blinken für bis zu 5 Minuten

   

Durchgehend orange = nicht verbunden

Durchgehend grün = verbunden

Schließen des Ventils

Kappe in -Richtung drehen und für 2 Sekunden halten.

   

Durchgehend, bis das Ventil geschlossen ist

Verbinden

Kappe in +Richtung drehen und für 3 Sekunden halten.

   

Impulse für bis zu 2 Minuten

Erfolgreich verbunden

     

Durchgehend für 5 Sekunden

Verbindung fehlgeschlagen

Wenn nach 2 Minuten kein Netzwerk gefunden wird

   

Blinkt für 5 Sekunden.

Fehlerstatus

Zustand

Benutzerinteraktion

Linke LED

Mittlere LED

Rechte LED

Dauer

Niedriger Batterieladezustand

     

Durchgehend für 1 Sekunde (jede Stunde wiederholt)

Kritischer Batterieladezustand

     

Schnelles Blinken für 5 Sekunden (jede Minute wiederholt)

Kein Signal

Kappe in Richtung + drehen, um einen Boost zu starten.

   

Blinkt für 5 Sekunde (wiederholt)

Kein Signal

Kappe in Richtung - drehen, um einen Boost zu starten.

   

Blinkt für 5 Sekunde (wiederholt)

Kein Netzwerk

Kappe in Richtung + oder - drehen, um einen Boost zu starten.

   

Durchgehend mit Ausblendung nach 2 Sekunden. In diesem Fall ist der Heizkörperthermostat nicht mit dem Wiser-System verbunden und muss entweder mit dem Hub verbunden oder neu installiert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?