DUG_Termostato de radiador_WH-07

Indicaciones LED

Uso normal

Estado

Interacción del usuario

LED izquierdo

LED central

LED derecho

Duración

Incremento

Girar la tapa en la dirección +

   

Permanente durante 5 segundos

Reducción

Girar la tapa en la dirección -

   

Permanente durante 5 segundos

Calibración del cabezal

Estado

Interacción del usuario

LED izquierdo

LED central

LED derecho

Duración

Puesta en marcha

Insertar las baterías

Un solo parpadeo rápido

Apertura de la válvula

Automática al insertar las pilas O girar y mantener la tapa en dirección + durante 8 segundos (para cambiar las pilas)

   

Permanente hasta que la válvula está abierta

Listo para instalar en la válvula

El termostato del radiador está listo para su instalación cuando la válvula está completamente abierta (véase arriba)

 

Rojo y azul: parpadeo de hasta 5 minutos

   

Naranja permanente = no conectado

Verde permanente = conectado

Cierre de la válvula

Girar y mantener la tapa en la dirección - durante 2 segundos

   

Permanente hasta que la válvula está cerrada

Conexión

Girar y mantener la tapa en la dirección + durante 3 segundos

   

Impulsos durante hasta 2 minutos

Conexión correcta

     

Permanente durante 5 segundos

Error de conexión

Si no se encuentra ninguna red después de 2 minutos

   

Parpadea durante 5 segundos

Estado de error

Estado

Interacción del usuario

LED izquierdo

LED central

LED derecho

Duración

Batería baja

     

Permanente durante 1 segundo (repetido cada hora)

Batería crítica

     

Parpadeo rápido durante 5 segundos (repetido cada minuto)

Sin señal

Girar la tapa en la dirección + para iniciar una potenciación

   

Parpadeo rápido durante 5 segundos (repetido)

Sin señal

Girar la tapa en la dirección - para iniciar una potenciación

   

Parpadeo rápido durante 5 segundos (repetido)

Sin red

Girar la tapa en la dirección + o - para iniciar una potenciación

   

Permanente con desvanecimiento después de 2 segundos. En este caso, el termostato del radiador no se ha conectado al sistema Wiser y debe conectarse al Hub o volver a instalarse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?