DUG_Termostato do radiador_WH-07

Indicações LED

Utilização normal

Estado

Interação do utilizador

LED esquerdo

LED central

LED direito

Duração

Impulso +

Rode a tampa na direção +

   

Fixo durante 5 segundos

Impulso -

Rode a tampa na direção -

   

Fixo durante 5 segundos

Calibragem da cabeça

Estado

Interação do utilizador

LED esquerdo

LED central

LED direito

Duração

Arranque

Inserção das pilhas

Pisca uma vez rapidamente

Abrir a válvula

Automático ao inserir as pilhas OU Rode e segure a tampa na direção + durante 8 segundos (para trocar as pilhas)

   

Fixo até a válvula estar aberta

Pronto para instalar na válvula

O termóstato do radiador está pronto para ser instalado quando a válvula estiver totalmente aberta (ver acima)

 

Vermelho e Azul: pisca até 5 minutos

   

Laranja fixo = não associado

Verde fixo = associado

Fechar a válvula

Rode e segure a tampa na direção - durante 2 segundos

   

Fixo até a válvula estar fechada

Associar

Rode e segure a tampa na direção + durante 3 segundos

   

Pisca até 2 minutos

Associar com sucesso

     

Fixo durante 5 segundos

Falha na associação

Se não for encontrada qualquer rede após 2 minutos

   

Pisca durante 5 segundos

Estado de erro

Estado

Interação do utilizador

LED esquerdo

LED central

LED direito

Duração

Bateria fraca

     

Fixo durante 1 segundo (repetido de hora a hora)

Bateria em estado crítico

     

Pisca rapidamente durante 5 segundos (repetido a cada minuto)

Sem sinal

Rode a tampa na direção + para dar um impulso.

   

Pisca rapidamente durante 5 segundos (repetido)

Sem sinal

Rode a tampa na direção - para dar um impulso.

   

Pisca rapidamente durante 5 segundos (repetido)

Sem rede

Rode a tampa na direção + ou - para dar um impulso.

   

Fixo com redução gradual ao fim de 2 segundos. Neste caso, o termóstato do radiador não se associou ao sistema wiser e tem de se associar ao hub ou ser reinstalado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?