DUG_Raumthermostat_WH-09

Über das Gerät

Der Wiser Raumthermostat (nachfolgend Raumthermostat genannt) ist eine drahtlose, batteriebetriebene, farbige Touchbutton-Anzeige, bei dem der Endbenutzer die Raumtemperatur erhöhen, verringern, verstärken und einstellen kann.

Das Raumthermostat-Display zeigt Informationen wie z.B. Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Batterieladezustand, Boost-Status, Heizsymbol und Signalstatus an.).

HINWEIS: Auf dem Raumthermostat-Bildschirm Das Symbol ändert sich und wird angezeigt wenn sich der Raum im Komfortmodus befindet und wenn sich der Raum im ECO Modus befindet. Weitere Informationen finden Sie im Systembenutzer-Handbuch.

Vorteile der Verwendung des Raumthermostats:

  • Einfache Steuerung aller Heizgeräte im Raum von einem Ort aus.

  • Lokale oder Fernsteuerung mit der Wiser App

Merkmale des Raumthermostats:

  • Funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant

  • Verstärken und Einstellen der Raumtemperatur

  • Konfigurieren mehrerer Zeitpläne für die Heizung

  • Prüfen der Luftfeuchtigkeit im Raum

  • Sperrung der Gerätebenutzeroberfläche

Darstellung der Bedienelemente

  1. Temperatur verringern

  2. Temperatur erhöhen

  3. Timer

  4. LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?