DUG_Termostanto_WH-09

Acerca do dispositivo

O Termostato ambiente Wiser (a seguir designado Termostato) é um ecrã tátil a cores, sem fios, alimentado a bateria, onde o utilizador final pode aumentar, diminuir, impulsionare definir a temperatura da divisão.

O ecrã do Termostato ambiente apresenta informações, tais como (temperatura da divisão, humidade relativa, nível da bateria, estado do impulso, símbolo de aquecimento e estado do sinal).

NOTA: No ecrã Termostato ambiente, o ícone muda e aparece quando a divisão está no Modo de conforto e quando a divisão está no Modo Eco. Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador do Sistema.

Vantagem de utilizar o Termostato ambiente:

  • Fácil de controlar todos os aparelhos de aquecimento da divisão a partir de um único local.

  • Controlar local ou remotamente utilizando a aplicação Wiser

Funcionalidades do Termostato ambiente:

  • Funciona com o Amazon Alexa e o Google Assistant

  • Impulsionar e definir a temperatura da divisão

  • Configurar vários horários programados para aquecimento

  • Para verificar a humidade da divisão

  • Bloqueio da interface de utilizador do dispositivo

Diagrama dos elementos de funcionamento

  1. Diminuição da temperatura

  2. Aumento da temperatura

  3. Impulso

  4. LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?