DUG_Thermostat d'Ambiance_WH-09

À propos de l’appareil

Le Wiser Thermostat d'Ambiance (ci-après dénommé thermostat d’ambiance) est un écran tactile en couleur sans fil alimenté par pile, sur lequel l’utilisateur final peut augmenter, diminuer, booster et régler la température dans la pièce.

L’écranThermostat d’Ambiance affiche des informations telles que température dans la pièce, humidité relative, niveau de la pile, état de boost, symbole de chauffage et état du signal.

NOTE: Sur l'écran Thermostat d'Ambiance, l'icône change et apparaît lorsque la pièce est en mode Confort et lorsque la pièce est en mode ECO. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur du système.

Avantage de l’utilisation du thermostat d’ambiance:

  • Commande facile de tous les équipements de chauffage de la pièce à partir d’un seul endroit.

  • Commande locale ou à distance à l’aide de l’applicationWiser

Caractéristiques du thermostat d’ambiance:

  • Fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistantGoogle

  • Booster et régler la température dans la pièce

  • Configurer plusieurs programmes de chauffage

  • Vérifier l’humidité de la pièce

  • Verrouillage de l’interface utilisateur de l’équipement

Schéma des éléments de fonctionnement

  1. Réduire la température

  2. Augmenter la température

  3. Booster

  4. LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?