DUG_Termostato de habitación_WH-08

Información sobre el dispositivo

El termostato de habitación Wiser (en lo sucesivo denominado termostato de habitación) es una pantalla de botón táctil colorida, inalámbrica y alimentada por batería, en la que el usuario final puede aumentar, disminuir, potenciar y ajustar la temperatura ambiente.

La pantalla del termostato de habitación muestra información tal como (temperatura de la sala, humedad relativa, nivel de batería, estado de sobrealimentación, símbolo de calefacción y estado de la señal).

NOTA: En la pantalla del termostato de la habitación, el icono cambia y aparece cuando la habitación está en modo Confort y cuando la habitación está en modo ECO. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema.

Ventajas de utilizar el termostato de habitación:

  • Fácil de controlar todos los dispositivos de calefacción de la habitación desde un solo lugar.

  • Control local o remoto usando la aplicación Wiser

Características del termostato de habitación:

  • Funciona con Amazon Alexa y Asistente de Google

  • Aumenta y ajusta la temperatura ambiente

  • Configura varios programas de tiempo para calefacción

  • Comprobación de la humedad de la habitación

  • Bloqueo de interfaz de usuario del dispositivo

Esquema de los elementos de mando

  1. Reducir la temperatura

  2. Aumentar la temperatura

  3. Potenciación

  4. LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?