DUG_Thermostat d'Ambiance_WH-09

Réglage de la température dans la pièce à l’aide de l’application

À l’aide de l’application WiserHome, vous pouvez régler la température dans la pièce.
Sur l’écran de contrôle de l’appareil, faites glisser la barre coulissante vers le haut/vers le bas pour ajuster la température dans la pièce.

IMPORTANT:
  • Une la durée de booster réglée, le système augmente automatiquement la température de consigne de 2°C pendant la durée de booster. Une fois la période de booster terminée, la température revient au dernier point de consigne.

  • Le déplacement du curseur vers le bas de la barre active le mode Protection contre le gel. Dans ce mode, le système maintient la température constante dans la pièce à 5°C afin d'éviter tout gel.

SUGGESTION: Vous pouvez également ajuster la température dans la pièce:
  • En appuyant sur ou dans l’onglet Contrôle, dans la section Chauffage de la pièce concernée pour ajuster sa température.

  • Lorsque vous l’ajoutez à vos Favoris. Pour en savoir plus sur les Favoris, reportez-vous à la rubrique Gérer les favoris dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant.

NOTE: Si un seul dispositif est disponible dans le systèmeWiser, l’onglet Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via l’écran d’accueil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?