DUG_Termostato de habitación_WH-09

Ajuste de la temperatura de la habitación usando la aplicación

Con la aplicación Wiser Home, puede ajustar la temperatura de la habitación.
En la pantalla de control de dispositivos, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar la temperatura ambiente.

IMPORTANTE:
  • Cuando se establece el tiempo de potenciación, el sistema aumenta automáticamente la temperatura de consigna en 2 °C durante la duración de la potenciación. Una vez finalizado el periodo de potenciación, la temperatura vuelve al último punto de consigna.

  • Al mover el control deslizante hacia la parte inferior de la barra se activa el modo Protección contra escarcha. En este modo, el sistema mantiene la temperatura ambiente a 5 °C constantes para evitar la congelación.

SUGERENCIA: También puede ajustar la temperatura de la habitación:
  • Pulsando o en la pestaña Control, en la sección Calefacción de la habitación en cuestión para ajustar su temperatura.

  • Cuando lo añade a sus Favoritos. Para obtener más información sobre Favoritos, consulte el tema Administrar favoritos en la Guía del usuario del sistema correspondiente.

NOTA: Si solo tiene un dispositivo en el sistema Wiser, la pestaña Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla de Inicio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?