DUG_Raumthermostat_WH-09

Einstellen der Raumtemperatur mithilfe der App

Mit der Wiser Home App können Sie die Raumtemperatur einstellen.
Ziehen Sie den Schieberegler auf dem Gerätesteuerungsbildschirm nach oben/unten, um die Raumtemperatur einzustellen.

WICHTIG:
  • Wenn die Boostzeit eingestellt ist, erhöht das System die Sollwerttemperatur automatisch um 2 °C für die Dauer der Boostzeit. Nach Beendigung der Boostzeit kehrt die Temperatur auf den letzten Sollwert zurück.

  • Wenn Sie den Schieberegler an den unteren Rand der Leiste schieben, wird der Modus Frostschutz aktiviert. In diesem Modus hält das System die Raumtemperatur konstant bei 5 °C, um ein Einfrieren zu verhindern.

VORSCHLAG: Sie können auch die Raumtemperatur einstellen:
  • Indem Sie auf oder auf der Registerkarte Kontrolle im Abschnitt Heizung des betreffenden Raums tippen, um dessen Temperatur einzustellen.

  • Wenn Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie im Abschnitt Verwalten von Favoriten im jeweiligen Systemhandbuch.

HINWEIS: Wenn Sie nur ein einziges Gerät im Wiser System haben, ist die Registerkarte Kontrolle nicht sichtbar. Alle Funktionen sind über den Startbildschirm zugänglich.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?