DUG_Termostanto_WH-09

Definir a temperatura da divisão através da aplicação

Através da aplicação Wiser Home, pode ajustar a temperatura da divisão.
No ecrã de controlo do dispositivo, arraste a barra deslizante para cima/baixo para ajustar a temperatura da divisão.

IMPORTANTE:
  • Quando o tempo de impulso é definido, o sistema aumenta automaticamente a temperatura do ponto de referência 2 °C para a duração do impulso. Quando o período de impulso termina, a temperatura regressa ao último ponto de referência.

  • Mover o controlo deslizante para a parte inferior da barra ativa o modo Proteção anticongelante. Neste modo, o sistema mantém a temperatura da divisão a uma temperatura constante de 5 °C para evitar a congelação.

SUGESTÃO: Também pode ajustar a temperatura da divisão:
  • Ao tocar em ou no separador Controlo, na secção Aquecimento da divisão em causa para ajustar a sua temperatura.

  • Quando o adiciona aos seus Favoritos. Para mais informações sobre os Favoritos, consulte o tópico Gerir os favoritos no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.

NOTA: Se tiver apenas um dispositivo no Sistema Wiser, o separador Controlo não estará visível. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?