DUG_Thermostat d'Ambiance_WH-09

Réglage manuel de la température dans la pièce

Vous pouvez augmenter, diminuer ou booster la température dans la pièce à l’aide du boutonThermostat d’ambiance.

La température dans la pièce peut être augmentée ou diminuée, et la durée du boost de température peut être réglée à l’aide d’un boutonThermostat d’ambiance.

  • Appuyez sur le bouton + pour augmenter la température du point de consigne de 0,5°C.

  • Appuyez sur le bouton - pour réduire la température du point de consigne de 0,5°C.

NOTE: Après chaque modification du point de consigne, attendez 10secondes et vérifiez que le point de consigne souhaité est affiché.

La durée pendant laquelle le booster reste actif dépend du nombre de fois que vous appuyez sur O, comme suit:

  • 1appui = 30minutes

  • 2appuis = 1heure

  • 3appuis = 2heures

  • 4appuis = 3heures

  • 5appuis = annuler

NOTE: Avec uniquement les fonctionsBoost, vous pouvez par exemple régler la durée pendant laquelle vous voulez que la pièce soit chauffée.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.