DUG_Termostanto_WH-09

Editar uma automatização

  1. No ecrã Inicial, toque em Automatizações .
  2. Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende editar.
  3. No ecrã Editar automatização, é possível realizar as seguintes alterações:
    • Alterar o ícone .

    • Mudar o nome da automatização.

    • Toque em cada condição para alterar as definições.

      • Para remover uma condição, deslize a condição para a esquerda e, em seguida, toque em (A) para a eliminar.

      • Toque em ⊕ Adicionar condições (B) para adicionar uma nova condição.

    • Para alterar a ordem das ações, toque na opção Depois e mantenha pressionada uma ação, depois arraste e solte na posição desejada.

  4. Toque em Guardar para guardar as alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?