DUG_Termostanto_WH-09

Substituir as pilhas

Substitua as pilhas quando a bateria estiver fraca. É possível ver o nível da bateria no canto superior direito do ecrã do termostato ambiente. Também é possível ver na aplicação Wiser Home em Definições > Dispositivos.
Siga os passos abaixo para substituir as pilhas:
  1. Abra os compartimentos das pilhas.
  2. Substitua as pilhas.
    SUGESTÃO: Certifique-se de que a polaridade das pilhas (+ e -) estão no sentido correto. A polaridade está indicada nos terminais do dispositivo.
    AVISO
    Utilize apenas pilhas alcalinas AA não recarregáveis
    • Não utilizar pilhas recarregáveis, de carbono-zinco ou de cloreto de zinco.
    • As pilhas recarregáveis não estão otimizadas para sistemas de dispositivos Wiser.
    O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
  3. Feche os compartimentos das pilhas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?