DUG_Termostanto_WH-09

Emparelhar o dispositivo com o HubR Wiser

Através da aplicação Wiser Home, emparelhe o seu Termostato ambiente com o HubR Wiser para aceder e controlar o Termostato ambiente.
IMPORTANTE: Insira as pilhas antes de emparelhar e siga as instruções do ecrã do Termostato ambiente.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque no ícone Dispositivos > e em Temperatura > Termostato ambiente.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando no separador Controlo > > Temperatura > Termostato ambiente.
  3. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo.
    NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e o Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.

  4. Toque em Seguinte para introduzir o nome do Termostato ambiente e atribuí-lo a uma divisão existente ou a uma nova divisão, em seguida toque em Enviar.
  5. Toque em Tipo de aquecimento e selecione um dos seguintes e toque em Feito:
    • Nenhum: Caso o Aquecimento por piso radiante (UFH) não tenha sido instalado ou se você preferir um termostato ambiente com UFH, selecione Nenhum e avance para o Passo 7.
    • Aquecimento por piso radiante: Se o Aquecimento por piso radiante estiver instalado e pretender utilizar o Termostato ambiente juntamente com o UFH, selecione Aquecimento por piso radiante e avance para o Passo 6.
  6. Atualizar os seguintes detalhes:
    • Canais UFH: Selecione o canal atribuído à mesma divisão que o termostato ambiente no Passo 4.
    • Atribuir sensor de chão: Ligue o seletor de ativação/desativação se quiser utilizar o sensor de chão UFH atribuído à mesma divisão que o Termostato ambiente.
    NOTA:
  7. Toque em Enviar para concluir o processo de emparelhamento.

    Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem-sucedido com as seguintes opções:

    • + Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.

    • Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.

    NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa.

O Termostato ambiente está agora na lista do separador Controlo nos separadores Todos e nos específicos de divisão.

IMPORTANTE: Se a entrada de arrefecimento estiver ativada em UFH, certifique-se em Definições da divisão > Excluído do arrefecimento se o seletor de ativação/desativação está ligado. Isto pode ser útil se existirem áreas num edifício que não exijam refrigeração, tais como salas de armazenamento ou espaços desocupados. Consulte Entrada de arrefecimento UFH.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?