DUG_Termostanto_WH-09

Definir a localização do dispositivo

Pode adicionar o seu dispositivo a qualquer divisão (como o quarto, a sala de estar, a sala de jantar, etc.).
  1. No ecrã Inicial, toque em.
  2. Toque em Dispositivos, selecione o dispositivo da lista, cujo localização pretende alterar.
  3. Toque em Localização para abrir o ecrã de configuração.
  4. No ecrã Configuração do dispositivo, pode introduzir o Novo nome da divisão (A) ou selecionar uma divisão já existente na lista (B).
    SUGESTÃO: Se o dispositivo já estiver atribuído, pode removê-lo da divisão existente. Toque em Remover da divisão (C).
  5. Depois de efetuadas as alterações, toque em Enviar (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?