DUG_Brandvarnare DC_WH-03

För din säkerhet

OBS!
FARA VID FELAKTIG INSTALLATION AV UTRUSTNING
  • Använd alltid produkten i enlighet med de tekniska specifikationerna.
  • Behåll installationsanvisningarna under hela produktens livslängd.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
VARNING
FARA FRÅN FÖRSEGLAT BATTERI
Batteriet får inte laddas, demonteras eller eldas upp.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?