DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Test de l’appareil/des appareils interconnecté(s)

Il est possible de tester simultanément tous les détecteurs de fumée dans un réseau interconnecté en une seule opération.
  1. Sélectionnez un appareil interconnecté.
  2. Appuyez sur le bouton Test/Silence et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 s jusqu’à ce qu’une alarme se déclenche sur tous les appareils interconnectés.

  3. Si aucune alarme n’est déclenchée sur les détecteurs de fumée interconnectés, vérifiez si la distance entre chaque détecteur de fumée est conforme aux spécifications. Vérifiez également que le détecteur de fumée est en marche et fonctionne correctement. Reportez-vous au chapitre Dépannage du détecteur de fumée sur batterie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?