Dépannage
| Problème | Résolution/mesure |
|---|---|
|
Le détecteur de fumée ne produit pas de son d'alarme lorsqu'il est testé. |
|
|
Le détecteur de fumée émet des bips et la LED En attente clignote toutes les 48 s. |
La batterie est peut-être faible ou vide. Remplacer le détecteur de fumée. |
|
Le détecteur de fumée émet deux bips et la LED En attente clignote toutes les 48 s. |
|
|
Le détecteur de fumée émet un son d'alarme de manière inattendue sans qu'il y ait de fumée, de vapeur ou de température élevée. |
IMPORTANT: Après un événement d’alarme,
le détecteur de fumée dont la LED En attente clignote toutes
les 2 s est le détecteur de fumée déclenché.
Identifiez le détecteur de fumée et suivez les étapes 3
à 5.
|