DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Mode silencieux de l’appareil

Désactiver les détecteurs de fumée

Lors d’un événement d’alarme, identifiez d’abord les détecteurs de fumée qui ont détecté de la fumée, ceux-ci auront des LED rouges clignotants. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton Test/Silence du détecteur de fumée pour arrêter l’alarme.

IMPORTANT: En mode silence, le détecteur de fumée ne détectera pas de fumée/température élevée pendant 10 minutes. Après 10 minutes, le détecteur de fumée reprend son fonctionnement normal. Pendant ce temps, la LED En attente clignote toutes les 8 s.
  • Si de la fumée est détectée alors que l'alarme est en mode silence, la détection de température élevée reste active.

  • Si une température élevée est détectée alors que l'alarme est en mode silence, la détection de fumée reste active.

  • Si de la fumée et une température élevée sont détectées simultanément et que l'alarme est réglée sur le mode silence, les deux détections sont désactivées pendant 10 minutes.

  • Dans les systèmes interconnectés, si plusieurs alarmes affichent des LED rouges clignotantes et qu’elles sont en train de déclencher des alarmes, appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence de chaque appareil. Toutes les alarmes deviennent silencieuses dans les 5 à 10 secondes.

NOTE: Attendez 10 minutes avant de réaliser un test pour éviter tout dysfonctionnement du détecteur de fumée. Une fois que l’appareil est réglé sur le mode silence, le statut peut être vérifié dans l’application Wiser.

Désactivation temporaire de la détection de fumée

Pour désactiver temporairement la détection de fumée d’un détecteur de fumée, appuyez brièvement une fois sur le bouton Test/Silence lorsque le détecteur de fumée est en mode En attente. Le détecteur de fumée ne détecte pas de fumée pendant 10 minutes. Pendant ce mode, la LED En attente clignote toutes les 8 s.

NOTE: Le capteur de température reste actif même lorsque la détection de fumée est désactivée.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.