Déconnexion d’un appareil secondaire
-
Ne supprimez pas le détecteur de fumée principal.
-
Lisez les étapes suivantes avant de déconnecter un détecteur de fumée secondaire.
- Assurez-vous que le commutateur d’alimentation est en position ARRÊT/AUTO.
- Maintenez le bouton Test/Silence appuyé et mettez
simultanément le commutateur d’alimentation en position MARCHE.
La LED En attente s’allume pendant 3 s.
- Maintenez toujours le bouton Test/Silence enfoncé jusqu’à ce que la LED En attente s’éteigne. Relâchez ensuite le bouton Test/Silence.
- Appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence
lorsque la LED En attente est de nouveau allumée pendant 3 s.
La LED En attente clignote pendant 5 s, indiquant la déconnexion de l’interconnexion RF et la LED d’état clignote alors également en vert 7 fois.IMPORTANT:
-
Lorsque le détecteur de fumée secondaire est bien déconnecté, veillez à mettre le commutateur d'alimentation en position ARRÊT/ AUTO.
-
Effectuez un test d’interconnexion sur tous les détecteurs de fumée restants une fois déconnecté. Voir test du ou des appareils interconnectés.
-