DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-07

Comprobación del historial del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede ver el historial del sensor, que muestra los valores de temperatura y humedad de la habitación registrados como evento. El sensor registra cada evento y lo almacena en la nube.
NOTA: Si se pierde la conexión con la nube, los valores de temperatura y humedad no se mostrarán en el historial.
  1. En la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el sensor.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, toque Historial.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?