46010-523-01

Nettoyage

AVIS
méthodes de nettoyage incorrectes
Suivre les directives de nettoyage ci-dessous.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

En cas de nécessité de nettoyage de l’unité :

  • À l’aide d’un chiffon propre et sec ou, si nécessaire, d’une éponge légèrement humectée d’eau distillée (et essorée avant usage), nettoyer les zones, puis les essuyer pour les sécher.

  • Ne pas utiliser d’alcool ni d’autres solvants.

SOLVANTS ET ALCOOL INTERDITS NETTOYAGE HAUTE PRESSION INTERDIT
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?