Réception
À la réception de l’équipement, s’il se trouve à une température inférieure à celle de l’air ambiant, laisser le temps à l’ensemble de monter à la température ambiante avant de pratiquer des ouvertures dans l’emballage ou de le perturber de quelque autre manière. Si de l’air chaud entre en contact avec des surfaces froides, de la condensation risque de se former sur l’équipement et à l’intérieur. Une fois l’équipement déballé, suivre les directives fournies.
-
Comparer le bordereau d’expédition et l’appareil reçu afin de s’assurer que la commande et l’expédition sont complètes. Les réclamations pour éléments manquants ou autres erreurs sont à envoyer par écrit dans les 30 jours suivants la réception. Le fait de ne pas adresser une réclamation écrite constitue une acceptation sans réserve et une renonciation à de telles réclamations par l’acheteur.
-
À la réception, inspecter immédiatement l’appareil afin de voir s’il montre des traces d’endommagement. En cas de découverte ou de soupçon de dommages, remplir immédiatement une réclamation à remettre au transporteur et en informer Schneider Electric. Les réclamations pour éléments manquants ou autres erreurs sont à envoyer à Schneider Electric dans les 30 jours suivants la réception. Le fait de ne pas adresser une réclamation écrite constitue une acceptation sans réserve et une renonciation à de telles réclamations par l’acheteur.
-
Vérifier les caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique de l’appareil en comparant avec la commande initiale.
-
La pellicule plastique doit être en place sur l’unité et en bon état à son arrivée.