46010-523-01

Installation de la barre omnibus principale avec la barre omnibus de m.à.l.t.

N’installer la barre omnibus principale qu’une fois que toutes les sections sont solidement ancrées en place et qu’aucun autre mouvement de l’ensemble n’est susceptible de se produire. La barre omnibus est incluse dans les articles divers livrés. Le raccordement des barres omnibus principales à la section du TAC comprend uniquement la phase A et la phase B. La phase B se termine à la section adjacente et une entretoise de barre omnibus est utilisée comme indiqué dans la figure.

Pour l’installation de la barre omnibus principale et de la barre omnibus de m.à.l.t., voir la sous-section « Verrouillage des unités et assemblage de la barre omnibus de terre du blindage des câbles » dans la Section 7, « Installation de l’appareillage de commutation », du manuel d’utilisation nº 46010-519 (Appareillage de commutation moyenne tension PremSetMD).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?