Entreposage
![]() |
---|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou éclair d’arc électrique
Les unités intérieures doivent être entreposées
dans un environnement qui ne dépasse pas les paramètres
environnementaux définis pour l’entreposage.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
L’armoire offre l’indice de protection nominal une fois l’équipement installé conformément aux plans et aux directives et opérationnel. L’équipement doit être considéré comme en conditions de stockage jusqu’à ce qu’il soit installé et opérationnel. Des appareils de chauffage et autres dispositifs de contrôle environnemental devront éventuellement être utilisés jusqu’à ce que l’équipement soit pleinement opérationnel. L’équipement extérieur n’est pas résistant aux intempéries tant qu’il n’est pas complètement et correctement installé, y compris après réglage adéquat et mise en fonctionnement des dispositifs de contrôle environnemental éventuellement requis tels que les éléments de chauffage. Après installation, il doit être traité de la même manière qu’un équipement pour usage à l’intérieur.
Les sections de l’équipement ne sont pas emballées pour être expédiées avec l’emballage ouvert.
L’appareillage PremSet doit être entreposé dans un espace intérieur dont l'ambiance est contrôlée jusqu’au moment de son installation. L’appareillage n’est pas destiné à être exposé à une forte humidité, des vapeurs nuisibles, de la vapeur, de l’air salé, des vapeurs d’huile, de la poussière excessive, abrasive, magnétique ou métallique, des vibrations anormales, des chocs, ou une inclinaison durant son entreposage. De telles conditions constituent des conditions inhabituelles pour la maintenance et doivent être également évitées pour l’entreposage. Le bon rendement d’un appareillage de commutation standard placé dans un environnement inhabituel peut exiger des considérations spéciales lors du développement des caractéristiques de l’appareil.
Si l’appareillage n’est pas installé immédiatement après la livraison, il peut être entreposé dans un endroit propre, sec et bien aéré, dont la température moyenne est d’environ 21 °C (70 °F). Éviter les changements de température qui pourraient provoquer de la condensation.
Dans les zones de forte humidité, l’appareil doit être surveillé de près. Si nécessaire, utiliser un minimum de 100 W de chaleur par section verticale pour garder l’appareil au sec pendant l’entreposage. Éviter les appareils de chauffage qui dégagent de la graisse ou de la fumée et qui pourraient donc déposer du carbone sur l’isolation, ce qui peut créer un cheminement susceptible d’entraîner des défauts d’isolement.