Manutention
![]() |
---|
charge instable<span><span><span style="font-family: Arial; ">—</span></span></span>risque
de renversement
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire
mortelles, ou endommager l'équipement.
|
Il est recommandé de déplacer l’appareillage PremSet à l’aide d’un chariot élévateur ou d’un pont roulant. Le produit est expédié sur une palette pour faciliter l’accès du chariot élévateur. Pour le transport ou la mise en place, le produit doit rester emballé et la longueur totale des fourches du chariot doit être engagée sous le produit.
![]() |
---|
renversement de l’équipement
Pour soulever et déplacer chaque section, insérer
des crochets dans les cornières de levage fournies.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire
mortelles, ou endommager l'équipement.
|
Utiliser les crochets pour soulever et déplacer convenablement l’appareillage de commutation. Des cornières de levage détachables sont fournies pour l’insertion de crochets permettant de soulever chaque section. Veiller à ce que les crochets du treuil de levage soient centrés verticalement sur l’appareillage de commutation et à ce que ce dernier soit équilibré.
A |
Crochets dans les cornières de levage |
B |
Assemblage des câbles de levage |
C |
24 po (610 mm) minimum du dessus de l’assemblage de commutation |