46010-523-01

Mesures de sécurité

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Se reporter aux mentions de danger et aux recommandations des directives d’utilisation 46010-519, PremSet Medium Voltage Switchgear (ANSI/UL Version) (« Appareillage de commutation moyenne tension PremSet, version ANSI/UL ») avant d’utiliser ce manuel.
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 ou CAN/CSAZ462.
  • Seule une personne qualifiée doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • N’entreprendre ce travail qu’après avoir lu et compris toutes les explications dans ces directives.
  • Couper toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l’alimentation est coupée.
  • Avant d’effectuer des inspections visuelles, des essais ou des procédures d’entretien sur cet appareil, déconnecter toutes les sources d’alimentation. Supposer que tous les circuits sont sous tension tant qu’ils n’ont pas été complètement mis hors tension, vérifiés, mis à la terre et étiquetés. Faire particulièrement attention à l’agencement du système d’alimentation. Considérer toutes les sources d’alimentation, y compris la possibilité de rétro-alimentation.
  • Toujours respecter toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage selon la réglementation OSHA.
  • Inspecter soigneusement la zone de travail et enlever tous les outils et objets laissés à l’intérieur de l’appareil.
  • Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Les explications données dans ces directives supposent que le client a pris ces mesures avant d’effectuer un entretien ou des essais.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE RENVERSEMENT DE L’APPAREIL
  • Utiliser un dispositif de levage adapté pour manipuler l’appareil.
  • Seule une personne expérimentée et qualifiée doit soulever et manipuler l’appareil.
  • Suivre les techniques de levage appropriées pour manipuler et transporter le matériel.
  • Restreindre l’accès à la zone où l’appareil doit être soulevé et manipulé.
  • Lors du transport, veiller à ce que l’appareil ne bascule pas.
  • Ne pas laisser tomber l’appareil ; garder le contrôle de la charge pendant toute l’opération de manutention.
  • Ne pas empiler.
  • Consulter un spécialiste du grément et du levage pour toute situation non couverte dans ces directives.
  • Vérifier le poids de chaque envoi sur l’emballage.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris des composés de nickel, identifiés par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, et le bisphénol A (BPA), reconnu par l’État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l’appareil reproducteur. Pour plus d’informations, voir www.P65Warnings.ca.gov.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?