6045IB2401

Caractéristiques et valeurs nominales du mécanisme en option

Moteur en option et valeurs nominales de bobine d’ouverture/fermeture (mécanismes OTM/SEM)

Tension nominale CC CA
24 48 125 120 240
Moteur en option (OTM/SEM)
  Watts (CC)/VA (CA) 206/227 163/202 225/225 264/216 288/240
Ampères 8,6/9,45 3,4/4,2 1,8/1,8 2,2/1,8 1,2/1,0
Secondes < 6 < 7 < 5 < 5 < 5
Bobine d'ouverture (SEM uniquement)
Déclenchement de dérivation Watts (CC)/VA (CA) 224 238 331 402 840
Ampères 9,35 4,95 2,65 3,35 3,5
Bobine de fermeture (SEM uniquement)
  Watts (CC)/VA (CA) 222 230 325 456 864
Ampères 9,25 4,80 2,60 3,80 3,60

Caractéristiques du mécanisme

Composant ou fonction Mécanisme de basculement Mécanisme d’énergie stockée
Fonction de commutation Fermeture et ouverture manuelles indépendantes de la vitesse de l’utilisateur
  • Les ressorts sont préchargés en deux étapes sans que le commutateur ne soit fermé, ce qui permet d stocker de l’énergie dans le mécanisme
  • Commutateur ouvert et fermé par l’énergie stockée, indépendamment de la vitesse d’utilisation des boutons-poussoirs
  • Déclenchement automatique du fusible avec le système Fuselogic
Commutateur de mise à la terre
  • Fermeture manuelle indépendante de la vitesse de
  • L’énergie de fonctionnement est fournie par un ressort comprimé
  • l’ouverture dépendante de l’actionneur individuel
  • Fermeture manuelle indépendante de la vitesse de l’utilisateur
  • L’énergie de fonctionnement est fournie par un ressort comprimé
  • l’ouverture dépendante de l’actionneur individuel
Contacteurs auxiliaires
  • Position du commutateur 3 N.O. et 3 N.F. et du commutateur de mise à la terre 1 N.O. et 1 N.F.
  • Position du commutateur 3 N.O. et 3 N.F. et du commutateur de mise à la terre 1 N.O. et 1 N.F.
Indication mécanique Indicateur de fusible grillé si le commutateur est équipé de fusibles Indicateur de fusible grillé si le commutateur est équipé de fusibles
Actionneur motorisé Tous les circuits doivent avoir la même tension de commande pour le mécanisme d’actionneur motorisé. Tous les circuits doivent avoir la même tension de commande pour le mécanisme d’actionneur motorisé.
Bobine de fermeture Oui
Bobine de déclenchement Oui
Temps d’ationnement : 100 millisecondes
Options de déclenchement en parallèle
  • Commande manuelle locale au niveau du commutateur/pas de bobine/pas de moteur
  • Ressorts chargés manuellement avec bobine ouverte (déclenchement local ou à distance)
  • Le moteur fonctionne avec des bobines d’ouverture et de fermeture; permet la commande locale et à distance de la charge, de la fermeture et du déclenchement des ressorts
Compteur d’actionnments Oui Oui

N.O. = Normalement ouvert

N.F. = Normalement fermé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.