6045IB2401

Circuit de commande typique

Circuit de commande typique – Circuit de commande SEM à fonctionnement électrique

Actionnement du commutateur

  1. Le commutateur se ferme si les ressorts de fermeture ont été chargés de façon électrique ou manuelle.

  2. Le circuit de fermeture est continu lorsque les ressorts de fermeture sont chargés, que le commutateur est ouvert et qu’aucun signal de déclenchement continu n’est appliqué. L’application d’un signal de fermeture active la bobine de fermeture Y2. Elle décharge les ressorts de fermeture et ferme le commutateur. Lorsque le commutateur se ferme, A5/a et A5/b changent d’état.

  3. La fermeture de A5/a permet la continuité du circuit de déclenchement. A5/b s’ouvre, ouvrant le circuit de fermeture.

  4. L’application d’un signal de déclenchement active la bobine de déclenchement Y1. Elle décharge les ressorts d’ouverture et ouvre le commutateur. Lorsque le commutateur s’ouvre, A5/a et A5/b changent d’état.

  5. Les contacts de réserve A5/a et A5/b indiquent l’état du disjoncteur. A5/a se ferme lorsque le commutateur se ferme. A5/b se ferme lorsque le commutateur s’ouvre.

Légende

F1 Fusible à cartouche, KLM3
K1 Relais antipompage
K2 Relais de commande
M Moteur de charge
51, 53-56 Contacteurs du commutateur auxiliaire pour la position du commutateur (A5/a)
52, 57-59 Contacteurs du commutateur auxiliaire pour la position du commutateur (A5/b)
510, 11, 12 Contacteurs du commutateur auxiliaire pour la position du commutateur de mise à la terre
513 Contacteur actionné par le levier de commande du commutateur de coupure de charge
514 Contacteur actionné par le levier de commande du commutateur de mise à la terre
515, 16 Contacteurs du commutateur de fin de course de charge
517 Contacteur du moteur de fin de charge
518, 19 Indication/interverrouillage de fusible grillé/manquant
520 Contacteur d’enfoncement de la commande
521 Commutateur auxiliaire de verrouillage
TBM Bornier
Y1 Bobine de déclenchement
Y2 Bobine de fermeture
3 Relais de fusible grillé/manquant auxiliaire (instantané et TDE)
REMARQUE:
  • Commutateur affiché à l’état ouvert avec ressorts de fermeture désactivés.

  • Commutateur de mise à la terre affiché à l’état ouvert.

  • Certains points de terminaison ne sont pas illustrés pour des raisons de simplicité.

  • Le schéma de câblage du commutateur est le 44044-177.

  • Des marqueurs de fils de destination sans numéro de fil sont utilisés dans le mécanisme.

  • Les diodes se trouvent uniquement sur le module d’alimentation CC.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.