QGH27523

Introduction

Considérations d’application

Les variateurs Altivar 980 Process régénératifs sont conçus pour une utilisation dans deux modes de fonctionnement qui peuvent optimiser la valeur nominale du variateur selon les contraintes du système :

  • Service normal (ND) : Mode dédié pour les applications exigeant une légère surcharge (jusqu’à 120 %) avec une puissance de moteur ne dépassant pas la puissance nominale du variateur

  • Service intensif (HD) : Mode dédié pour les applications exigeant une surcharge significative (jusqu’à 150 %) avec une puissance de moteur ne dépassant pas la puissance nominale du variateur déclassée par une classification.

Modes de service normal (à gauche) et de service intensif (à droite)

À propos de ce document

Ces directives d’utilisation contiennent les informations sur les spécifications, l’installation, le fonctionnement et l’entretien des variateurs Altivar 980 (ATV980) Process régénératif. Étant donné que le variateur Process est fabriqué sur commande, votre appareil pourrait ne pas posséder les mêmes fonctionnalités, fonctions ou caractéristiques que celles décrites dans ce document. Pour des informations spécifiques sur un variateur Process donné, consulter la documentation supplémentaire expédiée avec lui.

Le document suivant est également disponible dans la bibliothèque technique sur www.se.com

  • NHA60269, Installation et entretien de systèmes de variateur

Le document NHA60269 contient des informations importantes sur l’installation, l’utilisation, la réparation et l’entretien de ce produit. Lire NHA60269 avant d’entreprendre un travail sur ou avec ce produit.

Pour remplacer des documents, les télécharger à partir de la bibliothèque technique sur www.se.com ou contacter le bureau de service Schneider Electric local.

Terminologie

La terminologie suivante est utilisée dans ces directives d’utilisation :

  • Variateur en enceinte ou variateur Process se réfère à la combinaison de variateur, d’une enceinte et des circuits d’alimentation et de commande qui constituent le variateur Altivar 980 Process régénératif.

  • Démarreur à dérivation ou à dérivation intégrée se rapporte au démarreur pleine tension combiné intégré, optionnel, dans le variateur Process. Quand il est fourni, le démarreur à dérivation intégrée peut être utilisé pour le démarrage et le fonctionnement du moteur au cas peu probable où le variateur ne fonctionnerait plus.

Vue d’ensemble du produit

Le système de variateur Altivar 980 régénératif est une solution très performante pour les applications de régénération. Ce variateur avec extrémité avant active (Active Front End – AFE) se caractérise par une phase de commutation d’entrée à trois niveaux qui réduit la tension en mode commun et améliore la performance et l’efficacité grâce à un filtrage spécialement conçu et de la conception à trois niveaux. Comme tel, il fournit des courants réduits pour roulements de moteurs et améliore la durée de vie moyenne des moteurs.

Ce variateur régénératif est une technologie à quatre quadrants hautement efficace pour le contrôle de la vitesse dans les deux sens d’énergie.

L’équipement de base contient des modules d’alimentation d’entrée actifs et des composants de filtres ainsi que des modules onduleurs, des fusibles semi-conducteurs, un interrupteur principal, un filtre dV/dt à partir de 300 cv (200 kW) pour la protection du moteur, et secteur et barres-bus spacieux pour le raccordement de câbles d’alimentation.

Cette nouvelle technologie atteint un facteur de distorsion totale, DHT(i), de 2 % environ et satisfait donc aux exigences de l’IEEE 519 de DHT(i) < 5 % en cas de distorsion de la tension secteur.

Ce système robuste de vitesse réglable est répertorié UL 508A pour toutes les valeurs nominales avec des configurations de commande et de puissance sélectionnables. Il est disponible en types 1 et 12, dans les gammes suivantes. Voir Emplacement des composants, dimensions et schéma pour les dimensions du cadre.

  • Châssis 1a : 150-250 cv (110-160 kW) service normal et 125-200 cv (90-130 kW) service intensif

  • Châssis 2a : 300-500 cv (200-310 kW) service normal et 250-400 cv (160-250 kW) service intensif

  • Châssis 3a : 600-700 cv (400-500 kW) service normal et 500-500 cv (310-400 kW) service intensif

  • Châssis 4a : 900 cv (630 kW) service normal et cv (500 Kw) service intensif

Approche à trois niveaux

La phase de commutation d’entrée à trois niveaux partage de nombreuses caractéristiques avec les extrémités avant actives à deux niveaux, mais avec l’addition de quelques caractéristiques importantes. Le troisième niveau est créé par le raccordement d’interrupteurs entre la tension du secteur et le point médian du bus c.c. (voir Commutation d’entrée à trois niveaux), permettant un troisième niveau de commutation :

  • 0 V

  • Une moitié de la tension du bus c.c. et

  • La pleine tension du bus c.c.

Il en résulte une commande et un contrôle améliorés des courants qui arrivent au variateur et en sortent.

Commutation d’entrée à trois niveaux

  • Trois interrupteurs (S1, S2, S3) de chaque phase vers le point médian du condensateur

  • Trois niveaux de tension disponibles pour le façonnage de l’onde du courant

Avantages

  • Fonctionnement dans 4 quadrants en conception moderne à trois niveaux

  • Précision de couple et de vitesse importante avec et sans rétroaction de l’encodeur

  • Facteur de distorsion totale du courant DHT(i) ~2 %

  • Conforme à la norme IEEE 519 même dans des réseaux avec distorsion

  • Durée de vie du moteur allongée due à la réduction du stress d’isolation sur le facteur 2

  • Rendement excellent pour tous les types de moteurs communs

  • Efficacité renforcée par comparaison à la conception AFE classique à 2 niveaux

  • Dimensions compactes dues à des composants de filtres optimisés

Variateur Altivar 980 Process régénératif, 150-900 cv, disponible en types 1 et 12

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.