GEX8258701-00

Instalação de unidades de arrefecimento montadas na parte lateral exterior

Dimensões e recortes

As dimensões gerais, posição dos pontos de fixação e recorte das unidades de arrefecimento montadas na parte lateral podem ser transferidas no nosso Website em www.se.com/ww/en/download.

A tabela abaixo fornece ligações para abrir o ficheiro de dimensões para cada referência comercial:

Referência comercial

Nome do ficheiro de dimensão

NSYCUHD350DG

NSYCUHD600DG

GEX8222702

NSYCUHD800DG

NSYCUHD1KDG

NSYCUHD1K2P4DG

GEX8222803

NSYCUHD1K6DG

NSYCUHD1K62P4DG

NSYCUHD2K3P4DG

GEX8223102

Procedimento de instalação da montagem encrastada

As unidades de arrefecimento montadas no lado externo devem ser montadas na superfície da mesma maneira que para as unidades internas montadas em superfície. A montagem encastrada e semiencastrada não são adequadas para unidades de arrefecimento montadas lateralmente na parte externa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?