GEX8258701-00

Installazione delle unità di raffreddamento esterne laterali

Dimensioni e sezioni

Le dimensioni complessive, la posizione dei punti di fissaggio e le aperture delle unità di raffreddamento esterne montate lateralmente possono essere scaricate dal nostro sito Web all'indirizzo www.se.com/ww/en/download.

La tabella seguente fornisce i collegamenti per aprire il file delle dimensioni per ogni codice prodotto:

Codice prodotto

Nome file dimensione

NSYCUHD350DG

NSYCUHD600DG

GEX8222702

NSYCUHD800DG

NSYCUHD1KDG

NSYCUHD1K2P4DG

GEX8222803

NSYCUHD1K6DG

NSYCUHD1K62P4DG

NSYCUHD2K3P4DG

GEX8223102

Procedura di installazione del montaggio esterno

Le unità di raffreddamento esterne laterali devono essere montate in superficie come per le unità interne con montaggio superficiale. Il montaggio semi-incassato e a incasso non è adatto per unità di raffreddamento esterne laterali.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?